欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺丝刀的种类与优点

  • 2023.07.20 15:25:41
  • 米思米
  • 6070

·           握把螺丝刀

·           磁性螺丝刀

·           短粗螺丝刀

·           冲击螺丝刀(手动)

·           套筒螺丝刀(盒式螺丝刀)

·           电工螺丝刀

·           电笔螺丝刀


握把螺丝刀

用于手动拧紧拧松螺丝的工具。
手柄的形状多种多样。

螺丝刀的种类与优点

普通型
  轴固定在手柄中的型号。

螺丝刀的种类与优点

贯穿型
  轴贯穿整个手柄、金属部分一直伸出手柄底部的型号。由于轴和尾部的金属部分是一体的,因此可以进行敲击。用于对过紧的螺丝和生锈的螺丝施加冲击以使其松动。

螺丝刀的种类与优点


刀头的种类


刀头包括十字(+)型和一字(-)型等种类。当螺丝为十字头时,应使用“十字螺丝刀”。带有一字形沟槽的螺丝称为“一字头螺丝”,用于旋转这种类型螺丝的螺丝刀称为“一字头螺丝刀”。

螺丝刀的种类与优点

用于拆装常规的螺丝。

螺丝刀的种类与优点

一字头螺丝刀


一字头螺丝刀是以末端的刀头宽度和从轴根部到尖端的长度(轴长)来表示。这个长度和刀头宽度是根据JIS标准而确定,因此选择与需要拧紧的螺丝相匹配的螺丝刀非常重要。


例)4.5×50mm、6×100mm的螺丝刀等

单位:mm


螺丝刀的种类与优点

                                                                                   螺丝刀的种类与优点


十字头螺丝刀


十字头螺丝刀是以编号来标注其大小尺寸,编号从1号到4号。十字头螺丝刀的尺寸,是以从轴根部到尖端的长度(轴长)来表示。

单位:mm

螺丝刀的种类与优点


 

                                                                                   螺丝刀的种类与优点

※ 通常情况下使用这个尺寸,当该尺寸的螺丝刀长度不足时,也有长轴型产品可选。
(⊕2×200、⊖5×250等)


套筒螺丝刀(盒式螺丝刀)

螺丝刀的种类与优点

 

优点


·   专用于拆装六角形螺栓、螺母。

·   请确认螺栓、螺母的对边宽度尺寸(mm)。


磁性螺丝刀

用于拆装常规的螺丝。

螺丝刀的种类与优点

优点


·   刀头带有磁铁,可防止螺丝掉落。

·   请勿用于需要防磁的作业。


电工螺丝刀

用于在电工作业中拆装螺丝。

螺丝刀的种类与优点

优点


·   手柄大而圆,转动时更容易用力。

短粗螺丝刀

螺丝刀的种类与优点

优点


·   整体长度较短,便于在普通螺丝刀无法进入的狭窄场所使用。


电笔螺丝刀

螺丝刀的种类与优点

 

优点


·   把手中内置霓虹灯管,可通过发光状态检测是否带电。


冲击螺丝刀(手动)

螺丝刀的种类与优点

优点


·   当用锤子敲击时,敲击力会转化为旋转,从而能够拧松或拧紧螺丝。

要点如下!  

·      请根据用途相应选择相匹配的型号。

·      请确认全长(mm)、轴长(mm)。

·      请确认刀头是否具有磁性。

·      请根据螺丝头的形状、尺寸选择对应的刀头。

螺丝刀的种类与优点





选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities